This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:230VAC 输入电源时出现问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207757/ucc28070-issue-at-230vac-input-supply

器件型号:UCC28070

大家好、

我们使用 UCC28070 IC 设计了两相交错式 PFC 升压转换器、以提供2.2KW 的输出功率。 标称输出电压为375VDC。  

此设计适用于110VAC 输入电压。

当我在230VAC 的输入电压下工作时、转换器不能正常工作、而在110VAC 输入电压下工作正常。

您能提供建议吗?

谢谢。此致、

Rajkumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上图中、黄色-开关节点电压(VCE)和红色-升压电感器电流。

    为什么振铃会出现 VCE 开关节点电压。

    注意:1. 我们在这里针对升压开关使用了 IGBT VCE、  

         2.两者具有相同的相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是振铃。 DCM 模式、这就是出现这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    感谢您对 UCC28070的查询。

    当输入电压较高时导通时间减小时、进入 DCM 模式的正确方式是。 这是预料之中的、因此您必须考虑重新设计 Excel 计算器以增大/优化工作输入电压的电感值。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的回复。

    您能否分享您的专有链接、以便对原理图进行验证。 我将与大家分享。  

    以上波形来自110VAC 输入电压、700W 输出功率。

    此外、转换器还会在输入电压为110VAC 且输出功率为700W 时进入 DCM 模式。

    请参阅下图。

    下图:110VAC 输入和700W 输出功率。

    电感器电流- L300和 L301

    输入电压和输入电流

    两个升压 IGBT 开关节点电压

    黄色-升压 IGBT SW 节点电压和红色-电感器电流(针对同一相位)

    黄色-升压开关节点电压和蓝色-交流输入电压。  

    请提供您的建议和反馈。

    请分享您的电子邮件。 我将与大家分享设计计算器和原理图。

    此致、

    拉杰库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    波形看起来没有问题。 我已发送连接请求。 您可以在那里共享计算和原理图文件。

    谢谢!

    此致、

    哈里什