请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、
我们曾尝试连接 TPS55288EVM-045、但 GUI 始终显示 Hardware Not Connected。 连接失败。
我已经按照用户指南的说明操作、所以目前我不知道有什么问题。
请告知。
1.我仅在 EVM 板中提供12V 电源
2.在 EVM 和 PC 之间连接 USB2ANY
3.打开 GUI 并点击底部左侧图标进行连接
谢谢