This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:我们可以##39;t 连接 TPS55288 VIS USB2ANY 工具、请建议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288EVM-045, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207633/tps55288-we-can-t-connect-tps55288-vis-usb2any-tool-please-advise

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

我们曾尝试连接 TPS55288EVM-045、但 GUI 始终显示 Hardware Not Connected。 连接失败。

我已经按照用户指南的说明操作、所以目前我不知道有什么问题。

请告知。

1.我仅在 EVM 板中提供12V 电源

2.在 EVM 和 PC 之间连接 USB2ANY

3.打开 GUI 并点击底部左侧图标进行连接

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您联系 E2E。

    下面是一些需要与您确认的问题。

    1. EN 是否已连接到高电平?

    2.是否更新了 USB2ANY 的固件?

    3.您是否选择了正确的 I2C 从设备地址?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

    1.是

    2.如何更新? 我刚刚连接到我的 PC、它显示已连接。

    3.我已经尝试了自动连接按钮来自动检测,但仍然显示,硬件不连接

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    1.您测试过 VCC 电压吗?

    2.您可以下载 USB2ANY Explorer,当您打开它时,如果没有更新到最新版本,它会提醒您更新固件。

    3.请手动更改地址以查看是否有效。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

    谢谢、我的连接问题已解决。