我处于早期设计阶段、认为该器件可能是完美的。
该产品将具有两个 USB-C-PD 型接口、并且需要在连接符合 USB-C-PD 标准的可充电电池组时为这两个接口提供拉电流和灌电流支持。 两个端口还必须能够处理不符合标准的"小型"主电池组(每个电池组都有10节 L91 'AA'电池)。
该装置可以使用一个(或两个) PD 电池组或两个 L91电池组供电。
该装置可以 连接一个 PD 电池组和一个 L91电池组、以便 L91为 PD 充电。
装置可以使用外部电源为连接的 PD 电池组充电。
我还在单元上有一个可控制 TPS65988行为的微型元件、以实现所需的功能(需要以及一个附加的 EEPROM)。 假设 TPS65988默认可处理通过连接的电池组供电、直到微控制器可以确定更复杂的用例(例如使用另一个电源为一个 BP 充电)。
我的主要问题与使用该器件支持"压力"主电池组有关、并尝试了解如何针对默认运行和使用期间对该器件进行编程、因为用例实时变化。