This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:正在查找有关此器件是否适用于设计的帮助

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208366/tps65988-looking-for-help-on-the-suitability-of-this-part-for-a-design

器件型号:TPS65988

我处于早期设计阶段、认为该器件可能是完美的。

该产品将具有两个 USB-C-PD 型接口、并且需要在连接符合 USB-C-PD 标准的可充电电池组时为这两个接口提供拉电流和灌电流支持。  两个端口还必须能够处理不符合标准的"小型"主电池组(每个电池组都有10节 L91 'AA'电池)。  

该装置可以使用一个(或两个) PD 电池组或两个 L91电池组供电。   

该装置可以 连接一个 PD 电池组和一个 L91电池组、以便 L91为 PD 充电。

装置可以使用外部电源为连接的 PD 电池组充电。

我还在单元上有一个可控制 TPS65988行为的微型元件、以实现所需的功能(需要以及一个附加的 EEPROM)。  假设 TPS65988默认可处理通过连接的电池组供电、直到微控制器可以确定更复杂的用例(例如使用另一个电源为一个 BP 充电)。

我的主要问题与使用该器件支持"压力"主电池组有关、并尝试了解如何针对默认运行和使用期间对该器件进行编程、因为用例实时变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您与我们联系!

    您能为我们提供您的设计的方框图吗?  此外、您的系统是否需要在端口上提供数据功能?

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要任何数据功能(超出 PD 所需 CC)。这些端口不支持正常的 USB 通信。  

    e2e.ti.com/.../Basic-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我相信 TPS65988会是 您的应用的理想之选。

    根据方框图、您需要 将 VBUS1和 VBUS2连接 到 Type-C 插座以进行 外部电池组连接、并将 PPHV 连接到您在图中显示的"外部电源"。

    此致