This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883无法充电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25883EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208066/bq25883-bq25883-can-not-charge

器件型号:BQ25883

您好

使用 BQ25883的客户设计中、它们使用两节锂电池作为 BAT 的输入、并使用 USB Type C 作为 VBUS 的输入。

当仅使用18650时、VSYS 具有正常输出、且 I2C 功能是正常的。  当仅插入到 USB 时、VSYS 几乎没有输出。

尝试遵循 BQ25883EVM 手册中的充电设置也无法通过 USB 充电。

请帮助检查原理图。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    USB Type C 端口需要通过 CC1/2线进行通信、以提供5V 输出电压。  USB Type C 不使用 D+/D-进行通信。  您的客户必须添加一个通信芯片、主机可使用该芯片打开 USB Type C 5V 输出。

    此致、

    杰夫