Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25883EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25883 您好
使用 BQ25883的客户设计中、它们使用两节锂电池作为 BAT 的输入、并使用 USB Type C 作为 VBUS 的输入。
当仅使用18650时、VSYS 具有正常输出、且 I2C 功能是正常的。 当仅插入到 USB 时、VSYS 几乎没有输出。
尝试遵循 BQ25883EVM 手册中的充电设置也无法通过 USB 充电。

请帮助检查原理图。
谢谢
星形