This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:输出

Guru**** 2378680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1205HBEVM, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205260/lmg1205-output

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

在查看数据集中 HI、HO、LI 和 LO 的真值表时、我发现输出存在差异。 这会产生任何影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jia-Hua:

    感谢您与我们联系! 我认为 LMG1205数据表中的以下行可能有助于解释波形:

    "当 VDD 电压高于其 UVLO 阈值、但 HB 至 HS 自举电压低于 UVLO 阈值3.2V 时、仅 HOL 被拉至低电平"。 因此、即使两个输入都接收到"H"(高电平)信号、HOL 仍被拉至低电平。  绘制 HB 到 HS 自举电压曲线会有所帮助、从而确认确实如此。

    您能否分享此驱动程序用于的应用的一些细节?

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HB 至 HS 的自举电压最低约为4V。

    我将 LMG1205HBEVM 用作电路的模板、并想对其进行修改以满足我的需求。

    该电路接受500kHz 正弦波和5MHz 方波、对它们进行放大、滤波、并恢复500kHz 正弦波、将其输出到60 Ω 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jia-Hua:

    感谢您分享波形和原理图! 看起来 HB-HS 图实际上不以 HS 为基准、而是以接地为基准。 这有助于解释 HB-HS 波形为何与 HO 波形相同。 我不确定您使用的仿真软件是什么、但应该有一个数学函数可用于减去 HB 和 HS、从而获得真正的 HB-HS 测量值。

    如果可能、您是否可以尝试分享另一个显示 HB-HS 差分电压的图?

    此致!

    亚历克斯 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 TINA-TI 进行电路仿真、我不确定如何减去 HB 和 HS 来获得 HB-HS 的真实测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jia-Hua:

    在以下链接中提供了适用于 TINA 的高级主题手册:链接

    手册从第56页开始讨论如何使用"后处理分析"。 您可以使用保存的 HB 和 HS 曲线按照本节中所述的方向绘制差分电压图。

    此致!

    亚历克斯·韦弗