请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 尊敬的专家
我们的样片板使用 bq79612、vc0-v12进行了测试、方法为1k、电池组电压为30V、对48引脚(npnb)电压的电气检测为5.2V、对4.86v、38引脚(AVDD)、51引脚(tsref)的电压检测为47pin (ldoin)、没有电压输出。 部分原理图如下所示:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家
我们的样片板使用 bq79612、vc0-v12进行了测试、方法为1k、电池组电压为30V、对48引脚(npnb)电压的电气检测为5.2V、对4.86v、38引脚(AVDD)、51引脚(tsref)的电压检测为47pin (ldoin)、没有电压输出。 部分原理图如下所示:

大家好、Gabriel -
您能帮助解答以下问题以进一步理解这一点吗-
谢谢!
海伦