This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:LDOIN 引脚电压为4.86V

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208408/bq79616-q1-ldoin-pin-voltage-is-4-86v

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的专家

我们的样片板使用 bq79612、vc0-v12进行了测试、方法为1k、电池组电压为30V、对48引脚(npnb)电压的电气检测为5.2V、对4.86v、38引脚(AVDD)、51引脚(tsref)的电压检测为47pin (ldoin)、没有电压输出。 部分原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel -

    您能帮助解答以下问题以进一步理解这一点吗-

    1. 请说明您所说的"1k 方法"是什么意思?
    2. 您是否已完成 ABA 交换以检查此问题是否发生在特定 BQ79612之后? 或者多个 BQ79612上观察到相同的问题?
    3. 听起来您无法为 BQ79612加电、因为 AVDD 没有电压输出。 您能否在上电期间与 BAT/LDOIN/AVDD/TSREF 共享波形?

    谢谢!

    海伦