This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:使用缓冲器电路降低纹波噪声

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207830/tps543b20-ripple-noise-reduction-using-snubber-circuit

器件型号:TPS543B20

大家好、

我在 设计中使用的是具有以下配置的 TPS543B20RVFT。

输入电压=5V

VOUT=0.84V

Iout=25A 时

我在稳压器的开关输出引脚上观察到电压过冲和下冲。  

我附上了 电路设计快照和探测波形。 波形是在未安装缓冲器电路时测量的。 C433和 R377。

请提供您在这方面的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:  

    SW 节点振铃似乎是由高环路电感导致的。 这可能由几个原因引起、其中一个原因是测量方法。 在 SW 与 GND 之间具有较长环路的无源探头可能会导致此问题在示波器上的表现比实际表现得更大。

    需要注意的几点:需要在 VIN 和 GND 之间尽可能靠近引脚的位置连接一个高频旁路电容器(10nF-100nF)。

    此外、通过加入缓冲器电路、可以减少 SW 节点振铃。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    常用的缓冲电路将电阻器连接到开关点、将电容器连接到电阻器和地之间。 但 TI webench 展示了不同的缓冲电路、其中有一个将电容器连接到开关点。 这是正确的方法。

    我们可以使用常规缓冲器电路还是考虑 TI webench 电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    我还安装了缓冲电路并检查了是否存在纹波。

    我使用1nF 电容器安装了 R377、并安装0E 来替代 C433。附加了波形快照。  请建议一些缓冲器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:  

    缓冲器可从 SW 连接到电容器、电阻器和 GND (下图所示)。 通常、我们使用一个1nF 电容器和一个小电阻(1-3 Ω)。

    为了针对您的应用优化缓冲器、您可以参阅以下文章、其中概述了计算 RC 缓冲器的方法。  

    电源提示:分七步计算 R-C 缓冲器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此致、

    布里顿