大家好、
我在 设计中使用的是具有以下配置的 TPS543B20RVFT。
输入电压=5V
VOUT=0.84V
Iout=25A 时
我在稳压器的开关输出引脚上观察到电压过冲和下冲。
我附上了 电路设计快照和探测波形。 波形是在未安装缓冲器电路时测量的。 C433和 R377。
请提供您在这方面的建议。 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 设计中使用的是具有以下配置的 TPS543B20RVFT。
输入电压=5V
VOUT=0.84V
Iout=25A 时
我在稳压器的开关输出引脚上观察到电压过冲和下冲。
我附上了 电路设计快照和探测波形。 波形是在未安装缓冲器电路时测量的。 C433和 R377。
请提供您在这方面的建议。 


尊敬的 Shiftali:
SW 节点振铃似乎是由高环路电感导致的。 这可能由几个原因引起、其中一个原因是测量方法。 在 SW 与 GND 之间具有较长环路的无源探头可能会导致此问题在示波器上的表现比实际表现得更大。
需要注意的几点:需要在 VIN 和 GND 之间尽可能靠近引脚的位置连接一个高频旁路电容器(10nF-100nF)。
此外、通过加入缓冲器电路、可以减少 SW 节点振铃。
此致、
布里顿
尊敬的 Shiftali:
缓冲器可从 SW 连接到电容器、电阻器和 GND (下图所示)。 通常、我们使用一个1nF 电容器和一个小电阻(1-3 Ω)。
为了针对您的应用优化缓冲器、您可以参阅以下文章、其中概述了计算 RC 缓冲器的方法。
电源提示:分七步计算 R-C 缓冲器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

此致、
布里顿