This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:OCP 与短路间的关系

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207758/lm74900-q1-ocp-vs-short-circuit

器件型号:LM74900-Q1

大家好、

LM74900-Q1内的过流保护和短路保护之间的区别在以下方面有何区别:  

  • 行为?  
  • 响应时间?
  • 阈值?  
  • 是否可以使用 设置了更高阈值的短路保护来防止过流(因为短路保护具有更快的响应时间)? 是否有任何潜在的缺点?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengyu:

    感谢您的联系!

    数据表中的公式3可用于设置 过流保护阈值。 响应时间是计时器引脚上电容器的函数。

    可以 使用公式6选择 Riscp 电阻器以 独立设置短路保护阈值。 它也是一种过载保护、但响应速度更快(典型值5us)。  

    您只能使用短路保护、并 通过将 ILIM 引脚短接至 GND 来禁用过流保护。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的反馈、但我仍不清楚-  

    1. 从根本上说、为何该器件同时具有过流保护和短路保护?
    2. 换而言之、回答 Q1、过流保护和短路保护之间的主要区别是什么? 例如-  
      1. 短路保护使用更快但不太精确的比较器?
      2. 过流保护使用较慢但更准确的电流感应放大器?  
    3. 用例-  
      1. 短路保护是否设置为高于过流保护的电流限制?  
      2. 如果应用需要更快的响应、客户是否可以使用短路保护作为过流保护? 潜在的缺点是否包括精度较低?
      3. 还有任何其他缺点、比如故障响应?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    既具有过流保护又具有短路保护?

    尊敬的 Pengyu:

    如您所说、有两个级别的保护-一个是过流保护、另一个是短路保护。 通常、 短路阈值应设置为高于过流阈值。

    当负载电流超过过流阈值 (可使用 RILIM 和 RSET 电阻器编程)时 、LM74900-Q1控制器允许过流在计时器持续时间内流动(可使用 TMR 引脚编程)、然后关闭 HGATE 并切断电源路径。 如下图所示、

    • 实例1:当负载电流高于过流阈值的时间少于计时器持续时间时、控制器允许电流流动、但没有关闭 HGATE
    • 实例2: 当负载电流高于过流阈值的时间超过计时器持续时间时、控制器 关闭 HGATE 并阻止电源路径。

    当负载电流高于短路阈值 (可通过 RISCP 编程)时、控制器会在5us 内立即关闭 HGATE。 这种保护与计时器持续时间无关。