请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74900-Q1 大家好、
LM74900-Q1内的过流保护和短路保护之间的区别在以下方面有何区别:
- 行为?
- 响应时间?
- 阈值?
- 是否可以使用 设置了更高阈值的短路保护来防止过流(因为短路保护具有更快的响应时间)? 是否有任何潜在的缺点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
LM74900-Q1内的过流保护和短路保护之间的区别在以下方面有何区别:
您好、Rakesh、
感谢您的反馈、但我仍不清楚-
既具有过流保护又具有短路保护?
尊敬的 Pengyu:
如您所说、有两个级别的保护-一个是过流保护、另一个是短路保护。 通常、 短路阈值应设置为高于过流阈值。
当负载电流超过过流阈值 (可使用 RILIM 和 RSET 电阻器编程)时 、LM74900-Q1控制器允许过流在计时器持续时间内流动(可使用 TMR 引脚编程)、然后关闭 HGATE 并切断电源路径。 如下图所示、
当负载电流高于短路阈值 (可通过 RISCP 编程)时、控制器会在5us 内立即关闭 HGATE。 这种保护与计时器持续时间无关。