This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:升压转换器在电流为1.2A 时关闭、低于规格表中描述的能力

Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207430/tps61235p-boost-converter-shuts-of-at-1-2a-below-the-described-capability-in-the-spec-sheet

器件型号:TPS61235P

使用 TPS61236 EMV 板的原理图布局、替换规格表中的电感器 SPM6530T-1R0M120、并使用 TPS61235P、无需 电压设置1M 和332k 电阻器

升压转换器在1.18A 时关闭、输出电压为~5.1V

我有 EVM 模块、它在1.18A 时不会关闭、因此我对发生这种情况的原因感到困惑

此主题已关闭、 但没有公开回答:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764569/tps61235p-why-does-the-tps61235p-stop-work-at-about-only-1-2a-output-current-with-the-cc-connected-to-gnd

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您是说要将输出电流限制设置为1.18A? 如果是这样、您需要使用前面的公式在 CC 引脚上添加一个电阻器、谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、  

    我需要输出最大电流、~3A。  我未使用 CC 模式。

    出于某种原因、我的原理图在不处于 CC 模式的情况下以1.2A 关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    "你说什么? 在这种情况下、TPS61235P 的行为是什么?

    您能否提供布局? 以便我们可以帮助检查您的布局是否有任何问题。 谢谢。

    此致、

    内森