请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61235P 使用 TPS61236 EMV 板的原理图布局、替换规格表中的电感器 SPM6530T-1R0M120、并使用 TPS61235P、无需 电压设置1M 和332k 电阻器
升压转换器在1.18A 时关闭、输出电压为~5.1V
我有 EVM 模块、它在1.18A 时不会关闭、因此我对发生这种情况的原因感到困惑
此主题已关闭、 但没有公开回答:
谢谢


原理图