This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:FAULT_SYSOVP CAN't 查找相关寄存器以调整在电池充电时的阈值不是1节电池/4.2V

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207764/bq25730-fault_sysovp-can-t-find-related-register-to-adjust-threshold-when-charge-battery-not-1-cell-4-2-v

器件型号:BQ25730

您好!

什么是 SYSOVP、哪个寄存器设置该值? 当我将电压为11.9V 的铅酸电池与充电器状态寄存器中具有16V 的适配器连接时、我总是捕捉到 FAULT_SYSOVP、但在数据表中找不到如何调整此阈值。 充电电压设置为14.6、最小 VSYS 设置为12V。 启动时、CELL_BATPREZ 被设置为1节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    请参阅 BQ25730数据表 第5页上的 CELL_BATPRESZ 引脚说明:CELL_BATPRESZ 引脚将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、2节电池的 SYSOVP 阈值设置为12V、3节/4节电池的 SYSOVP 阈值设置为19.5V。 在您进行1节电池设置的情况下、预计会触发 SYSOVP。 SYSOVP 不可调节。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 CELL_BATPREZ 设置为5S 选项、则阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    5S 配置为25V SYSOVP。 数据表中提供了这一规格。  

    此致、