请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 您好!
什么是 SYSOVP、哪个寄存器设置该值? 当我将电压为11.9V 的铅酸电池与充电器状态寄存器中具有16V 的适配器连接时、我总是捕捉到 FAULT_SYSOVP、但在数据表中找不到如何调整此阈值。 充电电压设置为14.6、最小 VSYS 设置为12V。 启动时、CELL_BATPREZ 被设置为1节电池。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sergey:
请参阅 BQ25730数据表 第5页上的 CELL_BATPRESZ 引脚说明:CELL_BATPRESZ 引脚将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、2节电池的 SYSOVP 阈值设置为12V、3节/4节电池的 SYSOVP 阈值设置为19.5V。 在您进行1节电池设置的情况下、预计会触发 SYSOVP。 SYSOVP 不可调节。
此致、
埃里克