This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933EVM:TPS62933EVM -瞬态

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933EVM, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202472/tps62933evm-tps62933evm---transient

器件型号:TPS62933EVM
主题中讨论的其他器件: TPS62933

您好、专家:

你好。

客户需要您的专业知识。 请告知。

我叫 Raffaele Salvati,是佩鲁贾大学的博士学生。 我正在为动态应用设计的工业设备设计 WPT 系统、目前将 TPS62933EVM 用作直流/直流转换器模块。

 由于这种应用场景、我们无法连续传输电力、因此决定使用超级电容器在直流/直流转换器之后存储器件(由于其额定电压很低)。 该系统能够为电容器充电并为负载提供5V 电压、但使用 Arduino 来监控电源电压。我发现、有几个大约1V 的尖峰。  我想这是由于直流/直流转换器的瞬态响应、并试图解决这个问题、添加了反馈电容器、但我遇到了一些障碍。

首先、我不知道如何定义输出电流、因为负载(超级电容器和 Arduino 板的并联)因电容器的充电状态而异。 不过、假设输出电容的 Resr 接近0、我计算得出 、使用 C0 = 2.5 F 时、最小反馈电容为390 uF (《TPS62933内部补偿峰值电流模式的稳定性分析与设计—第 II 部分:如何选择前馈电容器》、等效于 18)。

 我将于下周一试用此配置、您认为这可以解决问题吗、或者我还能做些更好的事情吗?

保持安全


此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel 先生,您好

    我想在此处查看一些详细信息:

    1.您是否使用了 EVM 板的默认设置? 如果您更改了规格、您能否与我分享您的原理图?

    2.如果可能的话,您能否捕获一些波形,包括输入电压、SW 电压、电感电流、输出电压和负载电流?

    您可以给我发送电子邮件进行详细讨论: ruby-li@ti.com。  

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    你好。

    我使用了 EVM 的默认设置。 今天早上、我第一次尝试添加反馈电容器、这没有放置、但效果最差。  我会向您发送在没有反馈电容器且电容器 Cff = 69nF 的情况下的输出电压测量结果。 蓝色迹线为直流耦合、而黄色迹线为交流。 在输入电压下、我打开和关闭直流电源的输出线(9V)。

    遗憾的是、我没有电流探头、但可以尝试测量串联低值电阻器上的电压。

    与超级电容器并联的负载电阻是82欧姆的电阻器、它模拟 Arduino 板的电流消耗、约为5V 60 mA。



    请告知。

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel 先生,您好

    您是否愿意发送电子邮件、因为我正在进行客户访问、可能会在此处出现延迟。  

    使用该 EVM 时、在没有任何负载的情况下是否有任何输出?

    当使用电阻器作为负载时、它是功率电阻器吗?

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel 先生,您好

    您是否愿意发送电子邮件、因为我正在进行客户访问、可能会在此处出现延迟。  

    使用该 EVM 时、在没有任何负载的情况下是否有任何输出?

    当使用电阻器作为负载时、它是功率电阻器吗?

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我还向您发送了电子邮件。

    "没有任何负载的任何输出"是什么意思? 该 EVM 的输出连接到 RC 负载、两个与1/2 W 82欧姆电阻并联的串联超级电容器(5 F、每个3 V)。

    请告知。

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joselito:

    我的同事会检查并稍后回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Joselito

    我的意思是客户可以只使用一个直流输入电源来使用 EVM、而不要首先将其连接到任何负载(电子负载或电阻器)、以便他们可以检查 EVM 是否有任何问题。

    然后、如果可能、实验室中是否有回放? 请使用它来进行测试。

    确保电阻器是可以传输功率的功率电阻器。 请勿使用0603封装或0805封装电阻器、它无法传输功率。

    希望此帮助。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Joselito

    如果我没有弄错、客户无法使用大输出电容器获得目标输出? 您能帮我检查输出电容的值吗?

    输出电容值可能有限制、主要受 OC 限制和软启动时间的限制。 我想查看场景的详细信息

    谢谢。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    你好。

    遗憾的是、我们没有回放。 相反、我使用了通孔电阻器、而不是 SMD。 不过,我想澄清我的目标。

    EVM 运行良好、我可以使用默认模块(Cout = 44uF)获得所需的输出电压。 但是、该模块的输入电压为10% DT 的方波。 我遇到的问题是与输入电压的上升沿和下降沿相关的输出电压尖峰(请参阅随附的文件)。 使用恒定电压作为输入时不会发生该问题。

    我已附上默认设置的瞬时响应、并尝试在之前的电子邮件中放置反馈电容器。 该应用的负载是一个与2.5F 超级电容器并联的80欧姆电阻器(MCU 板的等效电阻)。

    我希望这澄清了这种情况。

    请告知。

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joselito:

    我的同事正在休假、一旦她回到办公室、我们将给予回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel 先生,您好

    感谢您的详细说明、您是否在上一次回复中附加了一个文件? 我找不到任何附件。

    如果我没有错,您的应用在线路瞬变下工作( Vin 是脉冲),输入的频率是多少? 它从何而来? 我们可以添加输入电容器以降低输入瞬态压摆率、从而减少输出瞬态过冲。

    2.5F 不适合这个应用主要有两个原因:1. 软启动时间2.5F 过长、使器件无法在软启动时间内充电至目标电压、一旦在软启动结束时输出电压无法达到65%TARGET、该器件就会在 UVP 条件下工作。 2.稳定性,当输出电容太大时,由于带宽太小,该器件无法获得稳定的性能,内部补偿将无法正常工作,因为它是固定的。

    我建议:

    1.添加输入电容

    2.添加输出电容,不要超过 mF

    3.提高开关频率

    4.增加 Cff 而不是 UF

    5.考虑电流比、减小电感值0.2 (纹波 VS 3A)

    6.增大输出电容时添加软启动电容

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    你好。


    这是附件>

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    你好。

    EVM 用作 WPT 系统的电压稳压器。 输入电压由一个全波整流器以及一个330uF 的平滑电容器提供、这意味着直流/直流模块的输入端已经存在一个电容器。 在我的应用中、WPT 系统的线圈会定期以大约3/4 Hz 的频率对齐、电力可以在一小段周期间隔内传输。 因此、我需要在输出端使用一个大电容器来充当电池。

    我认为不存在任何软启动或稳定性问题。 我可以为超级电容器充电、最高可达5V、同时保持电压稳定在4.9V 左右(请参阅前面的附件)。 然而、问题在于在输入电压的上升沿和下降沿发生的几个尖峰。

    根据您在之前回复中的建议、我将尝试实施所需的更改并不断向您更新进度。

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel 先生,您好

    感谢您的澄清、我们将等待您提供有关下一个测试结果的反馈。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户回应了。

    我很高兴地通知您、该系统现在工作正常。 我所做的唯一改动是用两个150uF 的并联聚合物电容器替换输入电容器、而不是之前的330uF 电解电容器。 我今天早上进行了一些测试、发现尖峰的振幅已降至200mV 以下、与先前高达800mV 的读数相比、这是一个显著的改进。

    感谢您对此事的帮助!

    此致、
    拉法埃莱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel 先生,您好

    感谢您的反馈、然后我将关闭此帖子。

    BRS

    红宝石