我有一个定制 PCBA、使用 BQ24610为单节锂离子电池充电。 动态电源调节不像我预期的那样起作用。 ACSET 由来自微控制器的滤波 PWM 信号供电。 低于本底噪声。 在 ACSET 上测量50mV 并使用25毫欧的感测电阻器的情况下、我希望 DPM 能够限制流入100mA 的直流电流。 但充电器仍会从直流输入消耗一个放大器。 实际上、充电电流看起来完全独立于我在 ACSET 施加的电压。
可以获得的最低 I ACSET 电压低于7mV。 使用此输入、我测量了 ACP 和 ACN 之间的电压、并看到了34mV。 我阅读数据表时,DPM 应调节充电电流,以使电压(ACP-ACN)*20小于 ACSET。
我缺少什么?