This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:不尊重 ACSET 电压的动态电源管理

Guru**** 2407810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206931/bq24610-dynamic-power-management-not-respecting-acset-voltage

器件型号:BQ24610

 我有一个定制 PCBA、使用 BQ24610为单节锂离子电池充电。  动态电源调节不像我预期的那样起作用。  ACSET 由来自微控制器的滤波 PWM 信号供电。  低于本底噪声。  在 ACSET 上测量50mV 并使用25毫欧的感测电阻器的情况下、我希望 DPM 能够限制流入100mA 的直流电流。  但充电器仍会从直流输入消耗一个放大器。  实际上、充电电流看起来完全独立于我在 ACSET 施加的电压。  

可以获得的最低 I ACSET 电压低于7mV。  使用此输入、我测量了 ACP 和 ACN 之间的电压、并看到了34mV。  我阅读数据表时,DPM 应调节充电电流,以使电压(ACP-ACN)*20小于 ACSET。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、您正在尝试调节非常小的电压。 如果您正在寻找具有25m Ω 检测电压、检测电压为2.5mV 的100 mA。 根据 EC 表、任何低于5mV 的值都将大于+/-25%的精度。 如果您在设计感应电压增加到30mV 这种方式、会发生什么情况? 输入电流限制的典型应用和充电电流均在安培范围内。 在充电电流较低时也可能会发生类似的难题。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。  事实上,这个问题今天已经解决了。  我实际上不知道发生了什么变化。  我能够使用大约10 mA 的分辨率调节电流。  它现在在50mA 方面效果很好。  

    我使用25mR 感应电阻器的原因是增加所涉及的电压。  但 ACP-ACN 的输入似乎限制为100mA。  由于我的最大充电电流为4安、我无法再设计更大的感应电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要调整您的应用。 对于输入电流限制为100 mA 的4A 充电电流、您需要的输入电压至少比最高电池电压大40倍。 如果看到最大输入电压是28V、最小电池电压是2.1V、或者差异是13.3倍、我认为您将无法实现4A 的充电电流。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔