主题中讨论的其他器件:Tina-TI、、 LM7481-Q1
您好!
我正在考虑使用 LM7480x-Q1的3.3V 冗余电路。 该配置由并联生成两个9V 至3.3V 电源组成。 使用 LM7480x-Q1对每个3.3V 电源输出进行 ORing。
由于 LM7480x-Q1的工作电压范围(VS)为3V、因此在使用3.3V 电源时、如果体二极管压降为0.3V 或更高、则 VS 引脚将小于3.0V 并且不会工作。
因此、我们认为、在二极管压降之前将 VS 引脚连接到 A 引脚(3.3V)可以满足工作电压范围并运行。
利用上述连接对 TINA-TI 进行了简单仿真、确认已获得预期的输出电压(-10mV)、并且已在一侧的电源关闭时执行开关操作。
问题1:
当 LM7480x-Q1仅配置了理想二极管(一个 FET)时、是否可以将 VS 引脚连接到 A 引脚? 与连接到 C 引脚相比、对运行是否有任何影响?
问题2.
我们正在考虑将 LM74670QDGKRQ1 (0.48V 至42V、智能二极管控制器)用作理想二极管控制器、但我们担心由于栅极关断工作效率为2%、输出纹波会增加、因此我们考虑始终开启的控制。
如果您可以推荐任何其他控制器、您能介绍一下吗? 该电源(3.3V)的最大负载电流为2.4A。
谢谢。
埃维