请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS552882_5F00_Schematic.pdf
当 TPS552882以 PFM 模式运行时、我们听到 PCB 持续发出噪声。 输入电压为9V、预期输出 为5V。
随附了有关 TPS552882的原理图。 您能提供一些关于降低可闻噪声的建议吗?