This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:PFM 模式下的可闻噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207222/tps552882-audible-noise-at-pfm-mode

器件型号:TPS552882

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS552882_5F00_Schematic.pdf

当 TPS552882以 PFM 模式运行时、我们听到 PCB 持续发出噪声。 输入电压为9V、预期输出 为5V。

随附了有关 TPS552882的原理图。 您能提供一些关于降低可闻噪声的建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi TW、

    1.什么是应用和输入电压范围,最大输出电流?

    2.从原理图上可以看到一些元器件可以改进

    (1)将电感器更改为4.7uH、以减小开关频率约为420kHz 时的电感器电流纹波。

    (2)将补偿参数更改为 R2910至10k、C2914至4.7nF、C2913至22pF。

    3、噪音的类型通常是由于部件的机械共振。 您能否再次确认噪声来自哪里? 电感器还是电容器? 通常、我们建议更改开关频率、更改为模制电感器、添加更多电容器以及更改为抗噪声电容器。

    此致、

    布莱斯