Other Parts Discussed in Thread: TPS35
主题中讨论的其他器件:TPS35
您好
客户情况是3.3V 应用、检测缓慢且需要50秒才能完成启动。启动后的检测速度应该很快、请建议合适的产品启动延迟/看门狗时间/断言时间之间的区别是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gareth:
下面是上面列出的不同定时器的说明。
1.启动延迟-这是允许主机启动的时间。 在 Vdd 升至高于电压阈值并且 RESET 引脚被取消置位后、器件将不会对看门狗错误做出反应、以便允许主机启动。 根据可订购产品的不同、允许的最长时间为10秒。 用户需要在关闭启动时间期间提供有效的 WDI 转换。 这表示主机启动完成。 如果 在启动时间期间未检测到有效 WDI 转换、则会将 WDO 或 RESET 引脚错误置为有效。 引脚 A、B、C 只提供 RESET 输出、而引脚 D 独立提供 RESET 和 WDO 错误输出。
根据您的描述、似乎您的主机需要50秒才能启动。 TPS35提供的启动延迟不超过10秒、因此您可以使用提供 WD-EN 引脚或两个 SET 引脚的引脚排列。 使用这些引脚在主机引导期间使看门狗保持禁用状态、一旦主机启动并运行、主机就可以通过控制 WD-EN 或 SETx 引脚来启用 WD 操作。
2.看门狗时间-这是主机引导完成后应用程序所需的看门狗计时器。 可以通过外部电容器(引脚排列选项 A 或 B)或使用固定时间选项(引脚排列选项 C 和 D)来设置时间。 数据表的上图中提到了这些值。
3.输出置位时间-如果出现错误(电压监控器或看门狗计时器错误)、输出引脚复位或 WDO 将置位。 该引脚将在一段固定的时间后取消置位(对于监控器、该时间在电源电压上升到高于阈值+迟滞时开始)。 可以通过外部电容器(引脚排列选项 A 或 B)或使用固定时间选项(引脚排列选项 C 和 D)来设置时间。 数据表的上图中提到了这些值。
根据您的应用需求、我们推荐合适的可订购产品。
请分享以下详细信息。
1.通过电压监控3.3V 电源
2.启动或引导时间
3.应用需要看门狗计时器(快速)
4.输出生效时间
谢谢。此致、
施里德哈尔