This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3510:TPS35AA38AGADDFR

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202834/tps3510-tps35aa38agaddfr

器件型号:TPS3510
主题中讨论的其他器件:TPS35

您好

客户情况是3.3V 应用、检测缓慢且需要50秒才能完成启动。启动后的检测速度应该很快、请建议合适的产品启动延迟/看门狗时间/断言时间之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    下面是上面列出的不同定时器的说明。

    1.启动延迟-这是允许主机启动的时间。 在 Vdd 升至高于电压阈值并且 RESET 引脚被取消置位后、器件将不会对看门狗错误做出反应、以便允许主机启动。 根据可订购产品的不同、允许的最长时间为10秒。 用户需要在关闭启动时间期间提供有效的 WDI 转换。 这表示主机启动完成。 如果 在启动时间期间未检测到有效 WDI 转换、则会将 WDO 或 RESET 引脚错误置为有效。 引脚 A、B、C 只提供 RESET 输出、而引脚 D 独立提供 RESET 和 WDO 错误输出。

    根据您的描述、似乎您的主机需要50秒才能启动。 TPS35提供的启动延迟不超过10秒、因此您可以使用提供 WD-EN 引脚或两个 SET 引脚的引脚排列。 使用这些引脚在主机引导期间使看门狗保持禁用状态、一旦主机启动并运行、主机就可以通过控制 WD-EN 或 SETx 引脚来启用 WD 操作。

    2.看门狗时间-这是主机引导完成后应用程序所需的看门狗计时器。 可以通过外部电容器(引脚排列选项 A 或 B)或使用固定时间选项(引脚排列选项 C 和 D)来设置时间。 数据表的上图中提到了这些值。

    3.输出置位时间-如果出现错误(电压监控器或看门狗计时器错误)、输出引脚复位或 WDO 将置位。 该引脚将在一段固定的时间后取消置位(对于监控器、该时间在电源电压上升到高于阈值+迟滞时开始)。  可以通过外部电容器(引脚排列选项 A 或 B)或使用固定时间选项(引脚排列选项 C 和 D)来设置时间。 数据表的上图中提到了这些值。

    根据您的应用需求、我们推荐合适的可订购产品。

    请分享以下详细信息。

    1.通过电压监控3.3V 电源

    2.启动或引导时间

    3.应用需要看门狗计时器(快速)

    4.输出生效时间

    谢谢。此致、

    施里德哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shridhar

    感谢您的答复

    型号名称应为 TPS35CF58KAGDDF、SOT23 C 型、2.9vdc、1.6秒看门狗时间触发器和200毫秒重置脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    谢谢。 根据2.9V 阈值、器件型号将为 TPS35CF38KAGDDFR。  

    正如您可以识别的那样、我们可以为此器件生成多个 OPN。 我们不能同时释放所有这些数据。 此 OPN 不是初始发布列表的一部分。

    我们仍可以为您安排样片。 请联系当地销售联系人安排样片。

    谢谢。此致、

    Shridhar。