This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:未提供所需的电流、即使在使用 EVM PCB 时也是如此

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205436/bq24725a-required-current-is-not-delivered-even-when-the-evm-pcb-is-used

器件型号:BQ24725A

我们有一个采用 SMBus 电池和 BQ24725A 的开发系统、

我们询问电池、在16800mV 的电压下请求4000mA 的充电电流。

当我们将这些值写入相应的寄存器时、电池不会充电。  充电选项寄存器设置保留为默认值、并且适配器电流寄存器设置为5504mA。  我们已回读寄存器以确认值正确。

为了解决此问题、我们购买了 BQ24725EVM-710板并复制了该配置、则电池仍无法充电。

用电子负载替换电池可获得相同的结果、但是、如果电子负载设置为500mA、则 EVM 板看起来会开始充电。  将负载更改为1A、然后变为3A 时、它可以继续工作、但更改为4A 会关断、3.75A 似乎是最大工作电流。

数据表未提及提高充电电流的要求-系统是否应该立即使用3A 充电电流运行?  这肯定会在 EVM 上不起作用、大约为1A 或更高电流时、充电器电路不会启动。

最初、我们通过 SMBus 电池和 BQ24725A 芯片之间的直接通信来设置系统、并观察电池尝试与 BQ24725A 通信、但充电未开始- BQ24725A 是否在此配置下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的输入电压是多少?  

    您可以尝试~20V 的输入电压吗?

    我知道您在设置充电时遇到了一些困难。 如果您在 VSYS 上放置1A 的负载、该怎么办? 这将告诉我输入 FET 是否导通。

    请勿在 CC 模式下使用电子负载来更换电池。 您将有2个电流环路(1个用于充电器、1个用于电子负载)相互对抗。 您可以在 CV 模式下使用电子负载。 另请帮助根据 EVM 用户指南仔细检查是否遵循了正确的程序。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Peng

    再次感谢您的评论。  正如我向您提到的、我现在已使评估板正常工作、但是、在我的板上使用相同的方法仍然不会进行充电。

    通过将原理图与评估板进行比较  、我发现充电输出侧存在差异。  这是前一代充电器的传统电路、并在电感器之前包含了一个接地二极管。  这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Matt、您的 FAE、还向我发送了您的原理图。

    不可以、二极管(D28)不应该是问题。 即使没有该二极管、Q24低侧 FET 也将在内部具有寄生二极管。

    我有一些问题和建议:

    1.您能否确保 ACDET 电压在数据表中的限制范围内? 一种检查方法是输入端具有有效电压并尝试在 VSYS 节点处灌入1A。 ACFET 应导通以允许直通。

    我想看看 ACFET 是完全开启还是打开、但 您无法对其充电。

    2.我也看到 I2C 上拉电阻没有连接。 请确保您能够与充电器正常通信。

    3.您测试了多少个电路板,有多少发生了故障? 制造问题的可能性有吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Peng

    对于问题1、我在没有负载且充电寄存器设置为16800mV 和2048mA 的情况下进行了逐引脚检查

    ACn = 18.22V、ACP = 18.23V、CMSRC = 18.19V

    ACDRV = 24.1V、ACDET = 2.89V、ILIM = 0.79V

    ACOK = 3.3V、SRN=15.6V、SRP=15.6V

    LODRV= 0V、相位= 15.6V、HIDRV= 20.5V

    REGN= 6V、BTST= 6V、VCC = 17.86V

    PSU 仅记录140mA 的电流消耗、因此不进行充电

    2.在处理器端增加了 I2C 上拉电阻,因此没有安装充电器芯片端的 I2C 上拉电阻。  我们已经能够向寄存器写入值并回读它们。

    3.我们有六块 PCB ,并尝试了其中三块,其他 PCB 100%用于其他测试,因此目前无法进行检查。

    在调查过程中、我使用示波器查看了 VCC、虽然10R 电阻器一侧的 VBB 轨非常稳定、但 VCC 轨每40ms 下降到13V 左右(请参阅下面的迹线-绿色表示中的电源(电阻器一侧) 黄色表示 VCC)。  这会导致在相同频率但持续时间更短的情况下 ACOK 上出现压降。  所有其他参数不变。

    正如您将从 Matt Sent 的原理图中看到的、只有1uF 电容器和电阻器连接到该引脚、因此导致这种压降的原因令人困惑。

    此致

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一些额外信息、此处是相位信号的示波器布线、其中开关周期与下降 VCC 相匹配。  电感器的另一侧是15.6V 的电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议先让易用的零件正常工作。 首先在 VSYS 处放置一个负载(例如1A)。 在您的原理图中将是"VS"。 在继续讨论更复杂的内容之前、先让我们使电路的更简单部分工作。

    在禁用充电的情况下、您需要确保 ACDRV 在 VSYS 上加载了1A (从输入到 VS 的全部为1A)的示波器上是稳定的。

    ACOK 不应该像这样下降。 您希望始终具有稳定的 ACOK、ACDET 和 ACDRV 信号。

    备注:

    1.您是否认为您测试的3块板都有相同的问题?

    可以检查 ACDET、ACOK 和 ACDRV 的波形吗?  

    如果 ACOK-SRN 小于275mV、VCC 可能会出现此情况。 如果 VCC 降至~13V (SRN 为~15.6V)、充电器 可能会尝试关闭 ACDRV。 让我们尝试弄清 VCC 电压为什么下降如此。  

    一个您可以运行的实验是使 R305短路。 另一种体验是将 VBB 节点直接短接至 VCC (获取稳定的 VCC)、然后查看是否可以使充电器正常工作。 根据您通过这些实验获得的结果、我们可以跟踪导联。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Peng

    我要把这个标记为已解决、因为我们已经发现了这个问题、但如果我已经进行了您的第一个实验(去掉 R305)、那么我们就会发现这个问题。

    如您所知、原理图中的 R305是10R、但是、当我根据原理图生成 BOM 时、该值为510R。  我当时正在使用我们的其中一个 PCB 与 TI 评估板进行通信、并关闭该电阻以避免与两个充电器芯片发生争用。当我更换它时、充电器开始工作。  很显然、如果我短路了 R305、R305也会开始工作、并指出了问题。

    最后一个问题是、该电阻器需要是1206吗?  它是 TI 评估板原理图中的1206、但我正在计算数据表中的功率要求、并且只能看到25mA 的最大电流消耗、是否有数据表中未包含的其他功耗要素>

    感谢您的帮助。

    此致

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    很高兴此问题现已解决。

    对于10欧姆电阻器、如果没有其他限制会阻止其出现、则最好将其保持在1206。 除了直流功耗、另一部分是您插入 VIN 时的峰值脉冲电流。 当您插入 VIN 时、它将尝试在 VCC 处为1uF 充电、甚至可能会在 IC 的 VCC 输入端提供容性负载。 峰值脉冲电流可能很高、因为电容器充当交流短路、并导致电阻器的高功率耗散。 没有固定的方法可以防止您减小尺寸(也有一些较小的电阻器额定用于高脉冲功率)、但 EVM 上的1206已经过试用并证明可正常工作、因此这是风险较低的方法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peng

    我们的房间可以容纳 E 1206,正如您所说,这可以是"任何旧的"1206,而可能是"脉冲耐受"较小尺寸可以通过豆类计数器"降低成本"。

    D·兰伯特