我们有一个采用 SMBus 电池和 BQ24725A 的开发系统、
我们询问电池、在16800mV 的电压下请求4000mA 的充电电流。
当我们将这些值写入相应的寄存器时、电池不会充电。 充电选项寄存器设置保留为默认值、并且适配器电流寄存器设置为5504mA。 我们已回读寄存器以确认值正确。
为了解决此问题、我们购买了 BQ24725EVM-710板并复制了该配置、则电池仍无法充电。
用电子负载替换电池可获得相同的结果、但是、如果电子负载设置为500mA、则 EVM 板看起来会开始充电。 将负载更改为1A、然后变为3A 时、它可以继续工作、但更改为4A 会关断、3.75A 似乎是最大工作电流。
数据表未提及提高充电电流的要求-系统是否应该立即使用3A 充电电流运行? 这肯定会在 EVM 上不起作用、大约为1A 或更高电流时、充电器电路不会启动。
最初、我们通过 SMBus 电池和 BQ24725A 芯片之间的直接通信来设置系统、并观察电池尝试与 BQ24725A 通信、但充电未开始- BQ24725A 是否在此配置下工作?