This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:TPS23752有助于重新设计栅极变压器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23752EVM-145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203364/tps23752-tps23752-help-in-redesign-gate-transformer

器件型号:TPS23752

您好!

我有一个简短的问题:如何重新设计参考设计 SLVRB65。 问题在于获取栅极变压器 LTC0266-50。 我发现了一个类似的 PE-68386NL。 分析原理图后、我认为我应该将电容器 C33和 C34从470nF 更改为...我的问题是如何计算 C33和 C34的电容、以便与 PE-68386NL 匹配。

谢谢

Br

Michał Wołowik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Michał

    为避免 PE-68368NL 通量饱和所允许的磁链为低值(PE-68386NL 的最大 V*μsec 为9.7)。 如果开关频率为250kHz、周期为4us、PE-68368NL 的允许电压低于3V (9.7/4)、则为栅极驱动的低电压。 如果开关频率约为250kHz 或更低、则不建议使用该选项。 μsec 推荐 V*n ü>20。

    C33和 C34是开关电容器。 在这种情况下、它们的值主要会影响阻尼比或进入稳定状态的时间。 它们不是非常关键的值、在这种情况下、0.2 - 1 uF 应该可用。

    此致、

    迪纳格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您提供全面的答案。 我发现在5V 版本(TPS23752EVM-145 EVM)中、 变压器模型是 PA0184NL。 您认为我可以在12V 实施中使用它吗?

    Br

    Michał

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Michał

    感谢您的跟进。  

     μsec、您可以使用 PA0184NL、其电压为27.2V*2 μ V。

    此变压器用于栅极驱动、它与5V 或12V 输出电压的关系较小。 您可以在12V 版本下使用它。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang,

    我现在订购了它。 我在收到并检查后给出了简短的反馈。

    现在感谢

    BR Michał

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Michał

    感谢您的更新。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Michał

    由于我们已经有很长时间没有收到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您还有任何问题、请回复或打开新的主题帖。  

    此致、

    帝昂