您好!
我有一个简短的问题:如何重新设计参考设计 SLVRB65。 问题在于获取栅极变压器 LTC0266-50。 我发现了一个类似的 PE-68386NL。 分析原理图后、我认为我应该将电容器 C33和 C34从470nF 更改为...我的问题是如何计算 C33和 C34的电容、以便与 PE-68386NL 匹配。
谢谢
Br
Michał Wołowik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个简短的问题:如何重新设计参考设计 SLVRB65。 问题在于获取栅极变压器 LTC0266-50。 我发现了一个类似的 PE-68386NL。 分析原理图后、我认为我应该将电容器 C33和 C34从470nF 更改为...我的问题是如何计算 C33和 C34的电容、以便与 PE-68386NL 匹配。
谢谢
Br
Michał Wołowik
您好! Michał
为避免 PE-68368NL 通量饱和所允许的磁链为低值(PE-68386NL 的最大 V*μsec 为9.7)。 如果开关频率为250kHz、周期为4us、PE-68368NL 的允许电压低于3V (9.7/4)、则为栅极驱动的低电压。 如果开关频率约为250kHz 或更低、则不建议使用该选项。 μsec 推荐 V*n ü>20。

C33和 C34是开关电容器。 在这种情况下、它们的值主要会影响阻尼比或进入稳定状态的时间。 它们不是非常关键的值、在这种情况下、0.2 - 1 uF 应该可用。
此致、
迪纳格