This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-HT:ENABLE 引脚无法正常工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54362-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200101/tps62110-ht-enable-pin-not-working-correctly

器件型号:TPS62110-HT
主题中讨论的其他器件:TPS54362-HT

尊敬的相关人员:

我有一个直流/直流转换器电路、其中使能引脚无法正常工作。 已为转换器上传原理图(不知道 其是否可见)

根据数据表 、使能引脚将在1.3V 电压下启用转换器。 但在我们的电路控制器启用在0.3V(测试完成)请检查原理图,让我知道原因可能是什么?

我要等你的好回答。 谢谢

良好质量电路的链接

https://ibb.co/VCPNNj7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图看起来没有问题。 该器件没有精确的 EN 特性、因此导通阈值 VIH 最小值为1.3V 仅可保证 EN 逻辑高电平。 但是、只要高于0.3V、较低的电压电平也可能为逻辑高电平、因为低于该阈值则可以保证 EN 为逻辑低电平。 看起来您确实需要精确的 EN 阈值、以确保该器件仅在 VIN 为7.36V 时导通。 您是否愿意寻找在这里可以正常工作的其他器件? 此外、您能否分享您对环境温度和结温的相关要求、因为您使用的是 HT 器件。

    谢谢。
    阿莫德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的要求是175C 环境温度。 该设备将用于井下钻井应用。 实际上、我们确实需要某种程度的精确导通。  因为我们希望两个电路板在不同的时间导通、以避免输入直流母线上出现浪涌电流。 我们乐于提供建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    这里是另一个 HT 器件 TPS54362-HT。 EN 阈值增加到0.7V。 但可能仍然存在相同的问题。 请查看以下链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54362-ht.pdf?ts = 1678992710230&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS54362-HT

    谢谢。

    南锡