主题中讨论的其他器件:TPS54362-HT
尊敬的相关人员:
我有一个直流/直流转换器电路、其中使能引脚无法正常工作。 已为转换器上传原理图(不知道 其是否可见)
根据数据表 、使能引脚将在1.3V 电压下启用转换器。 但在我们的电路控制器启用在0.3V(测试完成)请检查原理图,让我知道原因可能是什么?
我要等你的好回答。 谢谢
良好质量电路的链接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的相关人员:
我有一个直流/直流转换器电路、其中使能引脚无法正常工作。 已为转换器上传原理图(不知道 其是否可见)
根据数据表 、使能引脚将在1.3V 电压下启用转换器。 但在我们的电路控制器启用在0.3V(测试完成)请检查原理图,让我知道原因可能是什么?
我要等你的好回答。 谢谢
良好质量电路的链接
您的原理图看起来没有问题。 该器件没有精确的 EN 特性、因此导通阈值 VIH 最小值为1.3V 仅可保证 EN 逻辑高电平。 但是、只要高于0.3V、较低的电压电平也可能为逻辑高电平、因为低于该阈值则可以保证 EN 为逻辑低电平。 看起来您确实需要精确的 EN 阈值、以确保该器件仅在 VIN 为7.36V 时导通。 您是否愿意寻找在这里可以正常工作的其他器件? 此外、您能否分享您对环境温度和结温的相关要求、因为您使用的是 HT 器件。
谢谢。
阿莫德
尊敬的 Imran:
这里是另一个 HT 器件 TPS54362-HT。 EN 阈值增加到0.7V。 但可能仍然存在相同的问题。 请查看以下链接。
谢谢。
南锡