This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146在2相交错模式下使用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5146, LM5143, LM5149-Q1, LM5149-Q1EVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206598/lm5146-lm5146-in-2-ph-interleaving

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5143LM5149-Q1、LM5148-Q1、 LM5149-Q1EVM-400

Timothy、您好!

除了相对螺纹外、您能否解释一下为什么 LM5146的电压模式控制不适用于两相交错操作? LM5143的电流控制是否可实现电流共享?

客户希望在48V (36~62V)输入至12V 输出时并联使用 LM5146。 LM5143仅支持高达65V 的输入电压。 它们应该适用于 LM5146。

此致、

埃拉