主题中讨论的其他器件: LM5143、 LM5149-Q1、LM5148-Q1、 LM5149-Q1EVM-400
Timothy、您好!
除了相对螺纹外、您能否解释一下为什么 LM5146的电压模式控制不适用于两相交错操作? LM5143的电流控制是否可实现电流共享?
客户希望在48V (36~62V)输入至12V 输出时并联使用 LM5146。 LM5143仅支持高达65V 的输入电压。 它们应该适用于 LM5146。
此致、
埃拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Timothy、您好!
除了相对螺纹外、您能否解释一下为什么 LM5146的电压模式控制不适用于两相交错操作? LM5143的电流控制是否可实现电流共享?
客户希望在48V (36~62V)输入至12V 输出时并联使用 LM5146。 LM5143仅支持高达65V 的输入电压。 它们应该适用于 LM5146。
此致、
埃拉
您好、Ella、
请参阅 David 的应用手册:
电压模式控制不会在控制环路中使用电感器电流信息、因此很难确保在两个相位之间实现准确的电流共享。
电流模式补偿与电感器电流成正比、因此更容易实现电流共享。
您可以使用 LM5149-Q1或 LM5148-Q1、这两个器件能够实现双相设计。
此外、还提供 LM5149-Q1EVM-400、单相可实现48V 至12V/8A 电压。
您可以将两个 EVM 绑定在一起、并将它们重新配置为双相。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多