主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我 观察到 BQ76942可能会给出错误的读数。 我们通过观察到 DFETOFF 温度从15度突然下降到-6度来发现这一点。 实际温度确实是15度。 一段时间后、读数再次处于预期范围内。 这些系数已经在人工气候室中进行了多次验证 、 得到了预期的结果。
因此、我的问题是:
-为什么我们突然得到错误的读数?
-其他参数的读数,如电压,电流等,是否可能突然提供错误读数?
-之前是否观察到错误读数的问题(温度读数和其他参数)?
如何解决这一问题?
此致、
亚当