This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:读数错误

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204852/bq76942-false-readings

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我 观察到  BQ76942可能会给出错误的读数。 我们通过观察到 DFETOFF 温度从15度突然下降到-6度来发现这一点。 实际温度确实是15度。 一段时间后、读数再次处于预期范围内。 这些系数已经在人工气候室中进行了多次验证 、 得到了预期的结果。  

因此、我的问题是:
-为什么我们突然得到错误的读数?
-其他参数的读数,如电压,电流等,是否可能突然提供错误读数?
-之前是否观察到错误读数的问题(温度读数和其他参数)?
如何解决这一问题?

此致、
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    之前已经观察到错误读数问题、但这是由于未校准、错误设置或外部连接所致。

    您是否使用了我们的 热敏电阻系数计算器 工具来提高认识?

    DFETOFF 是一个通用引脚。 您打算向 DFETOFF 提供什么主要用途? 是否仅用于温度报告? 请通过导出 gg 文件来分享您的配置。

    您提到了温度读取错误只会暂时发生。 是否在热敏电阻引脚上使用电容器? 这个电容器有多大? 请见下方。  



    也请分享您的原理图。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    此系数  由 TI 使用 TI 的内部工具计算得出、并且已经过验证、证明是正确的。 已验证外部连接不是此处的问题。

    关于错误的设置、由于器件确实之前报告了正确值、然后开始报告错误值、AFE 是否可能会丢失未进行 OTP 编程的设置? 我知道我们在关机或执行完全重置时会将它们松散、但我们在正常操作期间或从 DEEPSLEEP 返回时是否会将它们松散?

    AFE 配置为在特定温度下自动禁用充电/放电。 在本例中、AFE 应对了这一 错误读数。

    我不在热敏电阻引脚上使用电容器、这是我要考虑的情况。 然而、错误读数的存在时间太长、不会成为暂时的干扰(我们在这里讨论的是数小时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    如果器件处于正常模式、则不应重置为默认设置。   如果这大约是小时、则 BQ76942可能会变为默认设置。  

    让我们尝试重新创建方案:
    您曾提到该器件最初会报告正确值。 请导出初始设置并测量  DFETOFF 引脚电压(读数温度取决于该电压)。 然后、当温度看起来异常时、再次导出您的设置并再次测量 DFETOFF 引脚电压。 请向我发送此信息(如果需要、您可以向我发送私人消息)。  

    在 DEEPSLEEP 模式下、器件保持 LDO 稳压器处于开启  状态、因此 DFETOFF 上的电压应相同(您可以对此进行测试)。  在此模式下禁用保护、并且在该模式下也没有电压-电流-温度读数。  

    当器件退出 DEEPSLEEP 时、它是否恢复正常或进入 SHUTDOWN? 器件进行复位吗?  

    注:  


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回复太晚了、我们发现了一些与此相关的新问题。

    对于我们所看到的那些情况、当从 DEEPSLEEP 唤醒 AFE 时会看到读数错误。 此问题似乎会在一段时间后自行解决。 一个示例在大约5分钟后自行修复、另一个示例在 大约1分钟后修复。 对于第一个最初的案件,我们看到它仍然几个小时。

    如前所述、所有这些示例的共同之处在于、它们在发生 DEEPSLEEP 时从该事件中唤醒、并且该问题随着时间的推移而得到了修复。 在我周围进行测试时看到、如果 系数 A2或系数 A5以默认 值运行、则会提供接近我们观察到的错误读数的温度。 但是、当我们发现其他情况时、我们 回读这些系数的值、以检查它们是否配置正确。 这两个案例很快就得到了自我修复、因此我们无法及时连接到 BQ-studio 来读回所有值。 我们还没有找到其他示例、但我们仍在搜索。

    我们尚未找到触发此问题的方法、我们刚刚找到了处于 DEEPSLEEP 一段时间(未知多长时间)的示例、这些示例在我们从 DEEPSLEEP 唤醒(并返回 NORMAL 模式)时报告错误值。

    我们在 TS1和 TS3上使用其他 NTC、这些 NTC 不会面临此问题(至少我们知道)。 这些 NTC 报告正确的值、而连接到 DFETOFF 的 NTC 报告错误值。 怀疑 参考电压/REG18存在问题、但由于 它们都使用相同的 ADC、因此我们应该会在所有这些器件(?)上面临相同的问题。

    AFE 内是否发生过 DEEPSLEEP (或从 DEEPSLEEP 返回时)中的任何情况会影响 ADC、REG18、Vref、朝向 ADC 的多路复用器、DFETOFF 引脚等?

    这是一个很难调试的问题、因为它很少发生、我们也不知道原因、并且在我们有时间进行更深入的调试之前会进行自愈。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的两个图显示了连接到 DFETOFF 的 NTC 通过 AFE 报告的温度。 在此之前、AFE 处于 DEEPSLEEP 状态、可以看到、该状态立即开始报告错误值。 此外还可以看到、电压突然升至正常值。 我认为 令人怀疑的是错误读数有多不稳定。

    编辑:图形中的值为一个小数。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    怀疑 参考电压/REG18、但由于它们都使用相同的 ADC、因此我们应该在 所有这些 ADC 上都面临相同的问题(?)。

    正确、它们都引用了同一个 LDO。  您是否能够仅为确认而测量 DFETOFF 引脚上的电压?  

    这仅在 DFETOFF 引脚中发生是很奇怪的。 所有热敏电阻引脚的配置方式都相同。 您能否检查 TS1或 TS3的 DFETOFF 引脚配置是否有任何差异?

    您是否有更多 IC? 或许可以在另一个 IC 中对其进行测试。

    如果您可以从 BQStudio 导出 gg 文件(配置)、我将使用我们的一款 EVM 来看看是否会发生这种情况。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查您的电子邮件中是否有 gg 文件。

    我断开了 NTC 传感器的连接、并用示波器测量了 DFETOFF 电压。 在大约 3、03ms 内、电压约为1、75V (AFE 未采样时为0V)。 采样率大约为 每94毫秒一次。 "你以为我会那么单纯吗?"

    我们可以在电子邮件线程中继续此调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我将暂时关闭该主题并继续在电子邮件主题中提供支持。

    此致、
    何塞·库索