This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:学习周期后的 FCC 计算

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198366/bq28z610-r1-calculation-of-fcc-after-a-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!  

我用1s6p NCR18650B (化学 ID 2012)完成了几个学习周期。 在每种情况下、FCC 低于 实际 放电容量、误差为3%。 [ΔI < 0.6%]

结果是 SOH = 95%。  

如何在 SOH = 100%的情况下获取 Golden 文件映像?

此处是 LC 的简历:   

序列号

最大错误

FCC

电量放电时出错。  

学习周期状态

SoH

0001

1

18974

2%

 

97%

0002

1

18934

3%

6

94%

0003

1

19113

2.1%

6

94%

0003_2

1

19165

 2.8%

6  

95%

=>我不明白我们为什么 FCC = 18974mA DesignCapacity = 20100mA 有97%的 SoH

以下是学习周期的结果:

e2e.ti.com/.../LC-_2D00_-1s6p-NCR18650B-_5F00_2d.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC 与 Design Capacity 不同。 根据您的应用(负载、充电设置、放电结束设置)、它可能会小于 Design Capacity。 在本例中、SOH 不是100%。 您可以将 SOH Load I 设置为一个非常小的数字以增加 SOH 的 FCC、或者您必须更改终止电压和/或充电终止(充电至更高的电压或更低的终止电流)以获得100% SOH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    我以较低的 终止电流(200mA => 90mA)和低于 C/10的放电率执行了学习周期。
    不幸的是,结果不令人满意。  当 RemCap = RSOC = 0时、FCC = Qpassed。 因此,FCC = 18057 mA,而不是 20320 mA,完全放电。

    为什么 FCC 寄存器在放电期间具有某个值、而在 DU 完全放电后不具有该值?

    学习周期后在此处注册:  

    下面是 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../0003_5F00_after-LC.gg.csv

    True FCC = 20393 mA、CELL1最大值= 20443 mA 十六进制值 这些价值观与现实更加一致。

    我可以理解、但 FCC 寄存器可以理解以下条件、但我不理解当前条件(C/10、室温...)

    最后、SOH = 83%……  我有点迷失了这个 BQ。。。 例如、BQ34z100效果通常更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计对 FCC 应用非线性滤波器(平滑处理)。 它会在不同时间将此与"真正 FCC"同步。 在完成学习周期并学习 QMax 和 Ra 之前、不得同时使用 SOH 的 FCC 和 FCC。

    您可以在学习周期后重置电量监测计以同步平滑滤波器并强制执行 SOH 更新。

    此外、学习周期的最小电流为 C/10。 这是最起码的要求。 如果电流较小、那么电量监测计不会测量电池电阻。 因此、如果电流为 C/10.5、它将不再工作。 我建议至少使用 C/5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    感谢您的支持。 相关信息:   对"较低 终止电流"(200mA => 90mA) 和" Term Voltage"(3000 => 2550mV)进行修改、并在 C/8下放电:学习周期是 结论性的。