主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
您好!
我用1s6p NCR18650B (化学 ID 2012)完成了几个学习周期。 在每种情况下、FCC 低于 实际 放电容量、误差为3%。 [ΔI < 0.6%]
结果是 SOH = 95%。
如何在 SOH = 100%的情况下获取 Golden 文件映像?
此处是 LC 的简历:
|
序列号 |
最大错误 |
FCC |
电量放电时出错。 |
学习周期状态 |
SoH |
|
0001 |
1 |
18974 |
2% |
|
97% |
|
0002 |
1 |
18934 |
3% |
6 |
94% |
|
0003 |
1 |
19113 |
2.1% |
6 |
94% |
|
0003_2 |
1 |
19165 |
2.8% |
6 |
95% |
=>我不明白我们为什么 FCC = 18974mA DesignCapacity = 20100mA 有97%的 SoH
以下是学习周期的结果:
e2e.ti.com/.../LC-_2D00_-1s6p-NCR18650B-_5F00_2d.xlsx