This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:灌电流700mA 的方法

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206199/uln2003a-the-way-to-sink-700ma

器件型号:ULN2003A

大家好、

我的客户当前正在使用 ULN2003A。 如今、它们面临着由该器件灌入700mA 的挑战。

我想单电流的 AMR 是500mA。 因此、我想知道它们是否可以使用未使用的 ch 来灌入更多电流。

  1. 它们是否可以使用一些未使用的引脚并灌入更多电流参数?(例如350m * 2ch)
  2. 如果可能、他们在进行局部放电驱动时应该关心什么?
  3. 如果不可行、是否有任何其他建议让客户使用我们的 IC 驱动每个通道的700mA?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、  

    是的、ULN2003A 能够通过并联多个通道来吸收700mA。  

    实现700mA 功能所需的通道数量将取决于您的预期占空比。 请参阅以下显示的"最大集电极电流与占空比之间的关系"图、以确定给定占空比下的每通道灌电流能力。  

    将这些通道并联是一个常见的应用 、可按如下所示进行配置。  

    我们目前没有能够在每个通道上驱动700mA 的低侧开关、但使用 ULN2003A 应该可以实现这一点。  

    此致、  

    伊丽莎白