请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2003A 大家好、
我的客户当前正在使用 ULN2003A。 如今、它们面临着由该器件灌入700mA 的挑战。
我想单电流的 AMR 是500mA。 因此、我想知道它们是否可以使用未使用的 ch 来灌入更多电流。
- 它们是否可以使用一些未使用的引脚并灌入更多电流参数?(例如350m * 2ch)
- 如果可能、他们在进行局部放电驱动时应该关心什么?
- 如果不可行、是否有任何其他建议让客户使用我们的 IC 驱动每个通道的700mA?
此致、
大桥