This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:单端使用

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205789/tpsm8a29-single-end-use

器件型号:TPSM8A29

大家好、

我对单端使用有两个问题。

1.数据表需要连接本地旁路电容器,但该电容器连接在哪里?

2. VSNS-和 AGND 在最短的走线中连接。

它们是否能够同时连接到公共 GND 模式、或者它们是否应该与公共 GND 分开连接?

–对于单端检测、将较大的 FB 电阻连接到高频本地旁路电容器、如下所示:
0.1-μF 或更高版本、以及使用最短的布线将 VSNS–短接至 AGND。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    去耦电容器为 COUT 0.1uF。 如果您查看用户指南 SCH、它指的是 C13 或 PAD。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubx0a/slvubx0a.pdf?ts = 1678821163219&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPSM8A29EVM

    2-使用网络连接将 AGND 引脚与  实心 PGND 平面在单点处连接。 请参见下方的。 对于 SNS-引脚连接到最近点的 AGND、我知道。 它们位于封装的另一侧。 可以使用 VIAS 连接到内层、然后输出到 AGND。 只需确保布线远离噪声布线。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar-San:

    感谢您的回答。

    我的布局图像是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugo-San、  

    没错。 只需确保连接器层不存在任何可能耦合到该布线中的噪声布线  

    谢谢!  

    Tahar