大家好、
我对单端使用有两个问题。
1.数据表需要连接本地旁路电容器,但该电容器连接在哪里?
2. VSNS-和 AGND 在最短的走线中连接。
它们是否能够同时连接到公共 GND 模式、或者它们是否应该与公共 GND 分开连接?
–对于单端检测、将较大的 FB 电阻连接到高频本地旁路电容器、如下所示:
0.1-μF 或更高版本、以及使用最短的布线将 VSNS–短接至 AGND。

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对单端使用有两个问题。
1.数据表需要连接本地旁路电容器,但该电容器连接在哪里?
2. VSNS-和 AGND 在最短的走线中连接。
它们是否能够同时连接到公共 GND 模式、或者它们是否应该与公共 GND 分开连接?
–对于单端检测、将较大的 FB 电阻连接到高频本地旁路电容器、如下所示:
0.1-μF 或更高版本、以及使用最短的布线将 VSNS–短接至 AGND。

此致、
您好!
去耦电容器为 COUT 0.1uF。 如果您查看用户指南 SCH、它指的是 C13 或 PAD。
2-使用网络连接将 AGND 引脚与 实心 PGND 平面在单点处连接。 请参见下方的。 对于 SNS-引脚连接到最近点的 AGND、我知道。 它们位于封装的另一侧。 可以使用 VIAS 连接到内层、然后输出到 AGND。 只需确保布线远离噪声布线。

谢谢!
Tahar