This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050热计算

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206249/lmr14050-lmr14050-thermal-calculation

器件型号:LMR14050

如果我们在 PCBA 上测试 LMR14050外壳温度85℃。

如何计算结温、我应该使用哪个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用 YsiJT 的热特性参数来估算 PCB 上的结温。

    请参阅 应用手册 SLUA844中的表2

    由于顶部外壳温度(TC-Top)为85degC、因此您可以使用 YsiJT (9.9C/W)和芯片总耗散功率来计算 Tj。

    请注意、总芯片耗散功率不应包括通过环流二极管和电感器耗散的功率。  

    此致、

    吉米