This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:取决于适配器电压的 VBAT 差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204157/bq24620-vbat-difference-depending-on-the-adapter-voltage

器件型号:bq24620

您好、TI 专家!

我使用的 BQ24620具有交流/直流适配器19V 和24V。

我想知道为什么 VBAT 电压会根据适配器电压而不同。

 

根据公式1、我设计了 VBAT = 16.8V (R2 = 1M、R1 = 120k)

连接适配器后可以对其进行充电、但 VBAT 电压会根据适配器电压(19V 和24V)而变化。

这是否正常? 或者、您能告诉我需要了解更多信息吗?


谢谢

此致

短接

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SH:

    电池电压会随着时间的推移而升高。 在该观察结果中施加了多大的电池电压? 您是否尝试过针对相同的电池电压应用不同的适配器电压?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mike Emanuel、

    在同样的条件下、电池电压很难充电、因为电池当前连接到电路。

    例如、当 VBAT 为16.59V 时、VBAT 电压在连接充电器时升高、显示出不同电压值的差异。
    如果适配器电压为19V、VBAT 上升到16.77V、然后充电继续。
    但是、如果适配器电压为24V、则在 VBAT 上升到16.70V 后充电会继续。

    我不明白当适配器电压为19V 和24V 时会出现大约70mV 的差值的情况。

    感谢您的答复。

    此致

    短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否重新定义您的陈述并进行更深入的解释? 如果 VBAT 上升、则正在充电。 例如、"VBAT 上升到16.77V、然后充电继续"由于 VBAT 上升正在充电、因此只有一个充电周期。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解释错了。 正如您所说的、充电会在 VBAT 上升时发生。

    VBAT 会因适配器电压而异。

    我确认如下:

    1.我为适配器施加了电压。

    2.我用数字万用表检查了 VBAT。

    3-1. 当适配器电压为19V => VBAT 电压16.77V 时

    3-2. 当适配器电压为24V => VBAT 电压16.70V 时

    (我短暂地为同一个电池充电以检查电压)

    尽管由于被充电了一点点、电池电压增加了、VBAT 中的差异似乎很大、具体取决于适配器电压。

    此致

    短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SH:

    我仍然不完全了解您的设置。 需要测量最终充电电压吗? 充电已完成(STAT PG 关闭/低电平)? 您的终止电流是多少?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔