请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 我们在使用 BQ24133时意外损坏了芯片。 我们测试损坏的芯片发现 VREF、SW、CELL、SRN 管脚异常。
在使用过程中、我们先插入电池、然后再插入主电源。 锂电池为12.6V。 主电源为 VDD15V。
下面是原理图。 您能帮助我们分析一下出现的问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.