This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:芯片损坏问题

Guru**** 2390360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205672/bq24133-chip-damage-problem

器件型号:BQ24133

我们在使用 BQ24133时意外损坏了芯片。 我们测试损坏的芯片发现 VREF、SW、CELL、SRN 管脚异常。  

在使用过程中、我们先插入电池、然后再插入主电源。 锂电池为12.6V。  主电源为 VDD15V。  

下面是原理图。 您能帮助我们分析一下出现的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中没有看到任何明显的问题。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他客户端是否有类似的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道其他客户的类似故障。

    此致、

    杰夫