This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210-参考数据

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155, PMP40555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202794/tps40210-tps40210-reference-data

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155PMP40555

尊敬的先生  

       我们计划设计 TPS40210 (输入电压=12到57V、输出电压=12v)

      但我们在 TI 网站上找不到 PMP4650的参考  

      您能为下行 PMP4650提供正确的路径吗?

       谢谢  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我也找不到库中的 PMP4650。
    如果这是 TPS40210的参考设计、则可能已将其删除或编辑。

    如果您找不到符合给定规格的类似参考设计、我建议您使用数据表和快速入门计算器手动构建设计、该计算器可从产品页面下载。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼克拉斯

            感谢您的答复。    

    我可以按照以下链接绘制原理图
    TPS40210:PMP4650电路-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    请参阅此问答链接。 我们想知道。
    1.如何选择 Q2?
    2.如何计算 R67和 R77的值? (将卸载 Q4)。 我们能否将 R77更改为0欧姆、
    3.是否有数据更明确地解释了此电路?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的反馈。
    仅使用 PMP4650的原理图很困难、因为在参考设计上找不到任何其他数据、也找不到输入电压范围或输出功率的值。

    由于该设计使用替代使能结构、因此我需要一些时间来自行研究该设计。
    我会尽量了解有关此参考设计的更多信息、并在接下来的两天内向您提供最新情况。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很抱歉让你久等了。

    我进行了一些进一步的研究、并使用类似器件(LM5155)找到了此拓扑的参考设计。
    https://www.ti.com/tool/PMP40555
    (输入电压为9V-60V、LM5155最大输入电压为45V、输出电压为12V)
    该参考设计附带原理图、测试报告和 BOM 成本、因此非常适合参考。

    我希望此参考设计对您有所帮助。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼克拉斯

      感谢您的支持。

      我们可以找到 PMP40555。 但无法找到任何与脱 俗概念相关的其他问题、如先前的问题

     ""  请参阅此问答链接。 我们想知道。
    1.如何选择 Q2?
    2.如何计算 R67和 R77的值? (将卸载 Q4)。 是否可以将 R77更改为0欧姆? ""

      谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的反馈。
    我将检查是否可以找到 Q2的任何规格建议、并在下周初之前向您提供有关此问题和其他问题的回答。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很抱歉让你久等了。
    对于选择 Q2、在选择 N 沟道 FET 或 BJT 时、请考虑以下因素:
    -检查额定电压,以承受最大输入电压
    -在电阻区域工作时检查电阻值,因为如果开关温度升高,可能会出现热问题
    - FET 和 BJT 都可用于此应用
    选择二极管:
    -检查泄漏电流
    -检查热性能
    对于 R69的选择:
    -使用足够小的电阻,以便有足够的电流为栅极供电(如果所有电流都泄漏通过二极管,则没有足够的电流为栅极供电)

    与 PMP40555的设计类似、R77电阻器不是必需的、可设置为0欧姆。

    此致、
    尼克拉斯