Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155, PMP40555
主题中讨论的其他器件: LM5155、 PMP40555
尊敬的先生
我们计划设计 TPS40210 (输入电压=12到57V、输出电压=12v)
但我们在 TI 网站上找不到 PMP4650的参考
您能为下行 PMP4650提供正确的路径吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
很抱歉让你久等了。
我进行了一些进一步的研究、并使用类似器件(LM5155)找到了此拓扑的参考设计。
https://www.ti.com/tool/PMP40555
(输入电压为9V-60V、LM5155最大输入电压为45V、输出电压为12V)
该参考设计附带原理图、测试报告和 BOM 成本、因此非常适合参考。
我希望此参考设计对您有所帮助。
此致、
尼克拉斯
您好、Brian、
很抱歉让你久等了。
对于选择 Q2、在选择 N 沟道 FET 或 BJT 时、请考虑以下因素:
-检查额定电压,以承受最大输入电压
-在电阻区域工作时检查电阻值,因为如果开关温度升高,可能会出现热问题
- FET 和 BJT 都可用于此应用
选择二极管:
-检查泄漏电流
-检查热性能
对于 R69的选择:
-使用足够小的电阻,以便有足够的电流为栅极供电(如果所有电流都泄漏通过二极管,则没有足够的电流为栅极供电)
与 PMP40555的设计类似、R77电阻器不是必需的、可设置为0欧姆。
此致、
尼克拉斯