This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:Vout 引脚上的反向电压是否会损坏 IC?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P, TPS61236P, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202468/tps61235p-can-reverse-voltage-on-the-vout-pin-damage-the-ic

器件型号:TPS61235P
主题中讨论的其他器件: TPS61236PBQ24170

我有一个器件可以使用5V USB 或通过 TPS61235P 的5V 输出为 SOC 供电。

目前、当该器件由 USB 供电时、它可以将5V 直接反向馈送到 TPS61235P Vout 引脚。

我想知道输出电压的这个反向电压是否会损坏 TPS61235P?  我不确定是不是从阅读产品说明书上看出来的。  如果 TPS61235P 完全断电、连接到 Vin 上的5V 但未启用、这会很重要吗?

感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    如果您使用 TPS61235P、则需要在有5V USB 时禁用 TPS61235P。

    或者、您可以使用 TPS61235P 的可调输出电压版本 TPS61236P、然后将目标输出电压设置为略低于5V、如4.9V、这样、您就无需禁用器件。  

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显而易见:我们已经有数千个器件以这种方式实现了、并且不断追逐 TPS61235P 的偶尔故障。   请确认-器件是否会因启用并从 Vout 线路上的另一个(USB)电压源提供5V 电压而损坏?   

    了解这一点后、我们可以为客户提供指导、确保 TPS61235P 在插入 USB 时处于安全(r)状态。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christopher:

    故障率是多少?

    有5V USB 时、TPS61235P 的输入电压是多少? 它是否超过此限制?

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan -不、它不超过此限制-电源电压连接到最高电压为4.2V 的锂离子电池。 即使是 BQ24170的最大充电电流也不应明显高于此值、因此一定要低于 Vout (5V)- 0.6  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-我们发现故障率比大约2000台设备大约高5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christopher  

    感谢您的澄清。  

    TPS61235P 的输出电压为5.1V、因此如果客户在输出引脚添加5V 电压、器件将触发谷值电流限制、电感器电流和输出电流将非常大、则器件可能触发热关断并在温度降低时再次尝试重新启动。

    这样不会损坏我们的器件。 但考虑到输入源或负载特性、是否有可能导致 VIN 或 VOUT 引脚上出现具有此高电流的高电压?  

    顺便说一下、故障器件的行为是什么? 客户还可以尝试测量 VOUT 到 GND、SW 到 VOUT、SW 到 GND 的电阻、以查找内部 FET 是否损坏。

    谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个带有 LED 充电水平指示器的组合充电/升压板。  充电功能继续正常工作(BQ24170)正如显示的那样、 将 Vout 升压到 SOC 根本没有输出。  

    我测量了几个出现故障的器件。

    VOUT->GROUND -看起来为开路  

    SW -> VOUT -出现开路

    SW -> GND -大约为100k。

    SW、VIN 和 EN 上的电压为3.6V。  在发生故障的 TPS61235P 电路板上、Vout (悬空、因为器件中当前未安装该器件)将测量到1到2伏之间、然后在仪表上漂移到零。

    USB 5V 实际上由 SOC 调节。  我展示了测量的5.05V 电压。    我认为 USB 侧的任何短路会在 SOC 使该升压 IC 中断很长时间之前使其终止。   我 怀疑它能提供6.5-9.5A 的电流。  我们没有发生 SOC 故障。

    VIN 的范围为2.55至4.2伏(锂聚合物电压范围)。  考虑到 TPS61235P 受到的设计缺陷、这些极端值中的一个对它来说比另一个更危险吗?

    我将注意到、它看起来并不是完全随机的。  我们有一个用户连续出现4次失败、另一个用户在对 SOC 进行 USB 固件更新期间出现6次失败中的3次。  

    感谢您的耐心和意见。  电子并不是我的首选语言。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christopher:

    SW -> GND -似乎约为10万。

    根据这种情况、低侧 FET 似乎损坏了。

    SW 为3.6V、这应该是一个直流值、但我认为 SW 节点上可能会出现高电压尖峰、导致低侧 FET 损坏。  

    您是否检查了布局? 具有大电感器电流的不良布局可能会由于大电压尖峰而导致 FET 损坏 v=L*di/dt。

    如上所述、当存在5V USB 时、输入电流和输出电流会非常大、不确定您的 USB 是否可以灌入如此大的电流。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  那么、总结一下我的理解:

    向 Vout 引脚施加5V 电压可能会损坏 TPS61235P。

    当 TPS61235P 已启用并已生成 Vout 时、这更可能是个问题。

    我们将在未来的设计中实现两个电压源的完全相互隔离-对于是否避免同时从两个电压源供电、我只需要向用户提供现有设备的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christopher:

    可以。

    客户还可以尝试测量 SW 电压尖峰、以查看当存在5V USB 时该尖峰是否很大。

    您可以将此应用手册作为 SW 节点电压适当测量技术的参考。

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf?ts = 1678789364557&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dunderstand%2BSW%2526nr%253D14165

    此致、

    内森