请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951 固定输出版本 LP2951-30、LP2951-33、LP2951-50是否可以通过外部反馈电阻器连接到输出可调电压?
2.如果 LP2951-33也可以输出可调电压、那么 LP2951-33,LP2951DR 与 LP2951CMX/NOPB 有何区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
固定输出版本 LP2951-30、LP2951-33、LP2951-50是否可以通过外部反馈电阻器连接到输出可调电压?
2.如果 LP2951-33也可以输出可调电压、那么 LP2951-33,LP2951DR 与 LP2951CMX/NOPB 有何区别?
尊敬的 Zhao:
是当 SENSE 和 TAP 电压保持悬空时、允许通过电阻分压器对器件进行外部编程。
"或者、通过将 SENSE 和 VTAP 引脚保持在断开状态、并且将 FEEDBACK 连接至一个外部电阻分压器、可将输出设定为1.235V 至30V 之间的任一值"
LP2951DR 和 LP2951CMX/NOPB 功能完全相同。 这两款器件确实有不同的数据表、详细说明了它们的测试条件和确切的规格、但它们是分别由 TI 和 National Semiconductor 设计的 Jellybean 组件。 TI 收购了 National Semi、但出于旧版目的继续生产该器件
此致、
约翰